This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:具有 BQ25890的 ADC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725731/bq25890-the-adc-with-bq25890

器件型号:BQ25890

holo,我发现在使用 BQ25890的过程中、0E 和寄存器的存在问题。这两个寄存器可以在我充电时读取我的电池电压和其他数据,但在电池放电时无法读取电池的电压和电流。  ADC 采样是否仅在电池充电时工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当没有连接 VBUS 时、ADC 只能在 V (BAT)> MINSYS 电压时读取电池电压。 默认 MINSYS 为3.7V。 如果您将 MINSYS 电压更改为最低设置3.0V、ADC 将能够读取低至3.0V 的电池电压。