This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:并联 TPS51200

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS53317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725854/tps51200-tps51200-in-parallel

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: TPS53317A

e2e.ti.com/.../E0073.pdfHello、

一段时间以来、我们一直使用多个 TPS51200来满足项目中的 DDR3需求、这是没有问题的。 最近、我们更改了 PCB 制造商、使用相同的原理图和布局、 我们在 TPS51200上遇到了问题。

我们有两个 DDR3存储器、 每个存储器并行使用2个 TPS51200。 在某些电路板上、我们注意到、加电时、TPS51200会升温、每个 IC 消耗~70mA 的电流、但能够提供输出。 起初、我们怀疑有故障器件、但后来我们移除了其中一个并联 TPS51200、另一个正常运行。

我的问题与两 个 TPS51200并联运行有关。 我附加了原理图。 您能否详细说明设计?

此致。

穆斯塔法

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    两个 TPS51200不能并行运行。

    每个存储器需要多少 VTT 电流?

    如果电流非常大、您可以考虑 TPS53317A 、它可以 支持6A。  

    谢谢