This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 未通电时、ACOK 是否仍会被拉低?

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725842/bq24780s-will-acok-still-be-pulled-low-when-bq24780s-is-not-powered

器件型号:BQ24780S

如标题所述、我有一个用例、用于关闭 VCC 至 BQ2480S 以节省功耗、但需要在使用交流适配器时继续跟踪。 如果不存在交流适配器、ACOK 被拉至低电平、然后我关闭 BQ24780S、它是否会使 ACOK 保持低电平? BQ2780S 将由交流适配器通过二极管供电、因此当适配器被重新接通时、它将会重新连接 ACOK。

此致 Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    我可以问一个问题、您的 ACOK 上拉电源在哪里、它来自 VRENG 吗?

    对于 ACOK 状态、数据表中有说明。 我还在下面提供了参考资料。  

    因此、如果 VCC 中没有电源、那么我认为该 ACOK 现在将被 unk、因为 BQ24780S 未激活。 因此、如果您的 ACOK 从 Vreng 拉高、则 ACOK 仍将保持低电平、因为 Vreng 也处于关闭状态。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Paul
    否、我们将 ACOK 拉至始终为高电平的源。 感谢您的回答、我们将尝试查看我们是否可以以不同的方式上拉 ACOK。

    BR
    Martin