请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28700 变压器的主要参数:初级侧电感为1.2mH、原始次级侧比为3.6:1。
发现初级 MOS 的 VDS 波形仍然在抖动、每个周期的波形都不同。
您能帮您检查一下吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
变压器的主要参数:初级侧电感为1.2mH、原始次级侧比为3.6:1。
发现初级 MOS 的 VDS 波形仍然在抖动、每个周期的波形都不同。
您能帮您检查一下吗?
谢谢