This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:有关8.2.2.8电流感应失调电压和 PWM 斜坡的问题、以提高抗噪性能

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725765/ucc28070-question-on-8-2-2-8-current-sense-offset-and-pwm-ramp-for-improved-noise-immunity

器件型号:UCC28070

你好。

我对 UCC28070有疑问。

数据表 P35 8.2.2.8用于提高抗噪性能的电流感应失调电压和 PWM 斜坡
,介绍了改进轻负载运行(不连续运行)的建议电路。

除了直流偏移、三角波偏移也被添加到这个电路中。

目前、我们正在检查操作。
但是、当仅以直流偏移运行时、轻负载运行情况得到改善、但添加三角波偏移会降低功率因数、运行变得不稳定。
(为了防止开关 FET 关断时由于振铃而导致错误的电流检测、我认为仅直流失调电压是否足够。)

这是一个问题。
添加三角波偏移可降低功率因数并使运行不稳定。
可能的原因是什么?

仅处理直流偏移是否存在问题?
添加三角波偏移的原因是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi Ishii、
    您是正确的、而且 UCC28070的许多用户只需向 CSA、CSB 添加一个较小的直流失调电压、即可关闭过零附近的栅极驱动信号。
    这里发生的情况是、在交流正弦波的过零附近、电流放大器的输出会饱和、因为 CSA-B 感测到的电流会降至设定值以下。 电流互感器的输出根本不能准确测量电流。
    这会产生非常高的电流需求信号、一旦过零完成、结果将出现较大的电流尖峰。
    您可以通过添加直流偏移和斜坡偏移组合来消除电流尖峰。 结果发现、斜坡偏移可能没有经过理论化的优势、根据许多应用的结果、可以将较小的可调直流失调直流电压添加到 CSA-B 中、从而可以最大限度地提高电流波形、从而实现良好的功率因数和 THD。
    我建议您仅在 CSA/B 上使用较小的直流失调电压、并调整该失调电压以最大程度地降低 pf 和 THD。
    所需的偏移量取决于电流互感器在交流波形过零处的行为方式。
    此致
    John