This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:电感器计算

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724925/lm2623-calculation-of-the-inductor

器件型号:LM2623

您好、SIR/MDM、

对于电感器值、如果我们的输出电压为12V (RF1=867K 且 RF2=100K)、电感器的良好值是多少?

注意事项

Jason Teoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    负载电流和输入电压范围是多少? LM2623的 BOOT、VDD、EN 引脚具有最大10V 的限制、这意味着它需要一个外部齐纳二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    输入电压为2VDC、输出电流为2A。

    注意事项

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    对于 LM2623、负载电流过高、将触发电流限制。
    2V 输入电压是否为恒定值? 或者这是输入电压的最小值。 我需要知道输入电压范围、以便尝试找到合适的转换器或控制器。
    由于我们的升压控制器的输入电压非常低、因此您是否在系统中具有任何其他电压轨、以便我们可以设置 IC 的电源电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    负载电流和输出电流是否相同?

    输入为2.4V 镍氢电池、截止电压为2V。  

    如果需要12V 的输出电压、最大输出电流 Iout 是多少?

    注意事项

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    是的、负载电流表示输出电流。
    如果您坚持使用 LM2623、在 Vin=2V、Vo=12V 条件下、最大输出电流 Iout 应不超过100mA。 该器件具有2.2A 电流限制。