This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:TLC6C5712-Q1:是否可以使用多个 TLC6C5712器件的并行输出来实现更高的点校正分辨率?

Guru**** 1131400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725479/tlc6c5712-q1-tlc6c5712-q1-can-parallel-outputs-from-multiple-tlc6c5712-devices-be-used-to-achieve-higher-dot-correction-resolution

器件型号:TLC6C5712-Q1

您好!

我们有一个应用、希望在75mA 的整个范围内实现精细的电流控制(阶跃变化<0.1mA)。
是否可以将器件 A 的 CHX 与器件 B 的 CHX 并联、以实现对同一 LED 的粗调和精细电流控制?

器件 A 的全范围设置为75mA、提供粗略电流设置。 器件 B 的全范围设置为10mA、从而提供精细的电流设置。

这样的想法是、流经 LED 的总电流将由给出:

LED_CURRENT =(75mA *(A/255))+ (10mA *(B/255))  

是否有任何原因会导致器件发生冲突?

感谢你能抽出时间。

最棒的

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要1m 附近没有很长的布线、就不会出现这种情况、因为长布线可能会影响环路控制。