This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60205:请告诉我 TPS60205旁路电容器和去耦电容器的建议电容值下限(考虑直流偏置)。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724627/tps60205-please-tell-me-the-lower-limit-of-the-recommended-capacitance-value-taking-dc-bias-into-account-of-the-bypass-capacitor-and-decoupling-capacitor-of-tps60205

器件型号:TPS60205

大家好、团队成员。

我的客户正在考虑采用 TPS60205。

那么、您能告诉我以下问题吗?


① μ F:在 μF 去耦电容器数据表值为2.2 μ F 或更高的情况下、考虑直流偏置、是否可以使用0.7μF μ F 的实际电容?

② μ F:μF 直流偏置、输出电容数据表值为2.2 μ F 或更高、是否可以使用0.7μF μ F 的实际电容?

③If 这些答案是"否"、考虑到直流偏置、可以使用多少百分比?

请帮帮我们。

此致、
Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    支持该器件的工程师现已不在办公室。 他将在本周回复你。 感谢您的理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢您的联系。

    由于客户被要求快速回答、请尽快回复。

    此致、

    Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个答案是什么时候?

    此致、

    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi、

    输入电容器 CI 取决于实际应用中的电源阻抗。 如果阻抗较小、则可接受0.7uF 的有效电容。
    对于输出电容 Co、我建议使用2.2uF 的有效电容或闭合到该值。 否则、VOUT 可能具有大纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您贾斯珀。 我记得我昨天回答了、但似乎我没有成功点击"回复"按钮。

    您好、Masumi San、
    正如 Jasper 建议的那样、您应该考虑为电荷泵使用质量更好的电容器。 在不超过5V 直流电压偏置时、2.2 uF 表面值电容器的质量非常差、降至0.7 uF。 请参阅数据表的表2和表3 、选择合适的电容器或与推荐的电容器等效的电容器。

    谢谢、
    Youhao Xi