This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:关于 TPS55340 SEPIC 问题

Guru**** 2812825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725605/tps55340-about-tps55340-sepic-question

器件型号:TPS55340

您好、TI、

我对应用报告 SLVA516A 有疑问。
"ΔVCP 选择交流电容器(CP)、使纹波电压 Δ V 不超过最大 VCPDC 等于 VINmax 的5%。"
因此、继续增大交流电容值有利于实现性能或存在限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、您必须选择有效电容 大于计算值的电容器。 而且、由于 CP 位于电源迹线中、因此流经它的电流非常大。 您需要同时注意电容器的电流额定值。 因此、电容器的尺寸不小。 一般而言、需要选择1206或更大的尺寸。  因此、如果您选择非常大的电容和较大的封装、尺寸将非常大。  如果电路板上有足够的空间、那么好的、您可以选择电容为3倍甚至5倍的电容。 电容越大、启动时间就越长。