This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62770:TPS62770处于仅降压模式

Guru**** 2576005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62770, TPS62743, TPS62801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725668/tps62770-tps62770-in-buck-only-mode

器件型号:TPS62770
主题中讨论的其他器件: TPS62743TPS62801

在仅降压模式下运行的 TPS62770中、以下引脚的建议端接是什么? 低/高/NC?

FB

SW2

二氧化碳

负载、何时未启用内部负载开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiram、

    最好使用 TPS62743/8或 TPS62801、因为它们仅是降压器件。

    但重要的是保持 EN2和 CTRL 为低电平、以使 IC 的这些部分保持关闭状态。

    然后、您可以将 SW、LOAD 和 VO2保持浮动。 GND FB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Chris。
    所需的 Vout = 1.0V。 TPS62743/8的输出稍高一些。
    TPS62801的 IQ 高于 TPS62770。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 是的、如果您需要超低 IQ 和低输出电压、这是合适的器件。