This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/UCD3138:UCD3138只应用于隔离式电源?

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725421/compiler-ucd3138-ucd3138-is-only-applied-to-isolated-power

器件型号:UCD3138

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、 我最近学习了 UCD3138芯片、并遇到了一个问题。

我在数据表中提到“UCD3138:用于隔离电源的高度集成数字控制器”,它是否可用于 非隔离式直流/直流转换器,如降压转换器?

期待您的回复、 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、UCD3138可用于降压或升压转换器等非隔离式应用。

    实际上、许多非隔离式应用已经使用 UCD3138。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢!