请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1117LV 你(们)好
我的客户将使用 TLV1117LV15。
但它们在 Vin=5V、Vout=1.8V 和 Iout=0.1A 时使用此器件、并且它们可以输出 Vout=1.8V。
是否可以使用此设备的方法?
他们使用 TLV1117LV15必须使用公司成熟的器件。
此致、
横田洋三
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.