This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117LV:设置 TLV1117LV 的 Vout

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724752/tlv1117lv-setup-the-vout-of-tlv1117lv

器件型号:TLV1117LV

你(们)好

我的客户将使用 TLV1117LV15。
但它们在 Vin=5V、Vout=1.8V 和 Iout=0.1A 时使用此器件、并且它们可以输出 Vout=1.8V。
是否可以使用此设备的方法?
他们使用 TLV1117LV15必须使用公司成熟的器件。

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    TLV1117LV18是 TLV1117LV 系列的1.8V 输出版本。  该器件与 TLV1117LV15基本相同、唯一的区别是由于内部电阻分压器不同而导致的稳压输出电压。

    由于没有外部访问 FB 节点(内部电阻分压器的中点)、因此无法强制 TLV1117LV15在高于其设计输出的1.5V 输出的输出电压下进行调节。  请为此应用使用 TLV1117LV18。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San

    感谢你的答复。
    很抱歉 我没有解释。
    我的客户使用分压器电阻器评估了 TLV11117LV15设置 Vout=1.8V、并将 GND 端子视为可调端子。
    该器件输出1.8V 电压。
    他们是否可以通过这种方法使用该器件?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    不建议使用这种方法、因为它会引入额外的误差来源、可能会降低器件的性能、并可能导致不稳定。 更可靠的解决方案是使用 TLV1117LV18、该器件无需任何额外的电阻器即可输出所需的电压。 同样需要注意的是、TLV1117LV15和 TLV1117LV15之间的唯一区别是内部电阻分压器。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San

    感谢您提供信息。
    我推荐 TLV117LV18。
    您能告诉我 TLV1117LV15能够通过该方法输出1.8V 的原因吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!

    您将使用电阻分压器生成人工接地。 GND 引脚电压是所有内部电源轨的基准电压。 TLV1117LV15仍在尝试相对于其 GND 引脚调节1.5V 电压;但是、由于 GND 引脚电压为0.3V 而不是0V、因此相对于系统 GND (0V)、系统级电源轨为1.8V。

    非常尊重、
    Ryan