This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:RCSP 位域的引脚搭接

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725488/tps549d22-pin-strap-for-rcsp-bit-field

器件型号:TPS549D22

你好

 

MFR_SPECIFIC_03寄存器中有 RCSP 位字段。

由于数据表中该位字段的复位列是“P”,因此它看起来是通过引脚搭接配置的。

但我无法理解将哪些引脚分配 给 该 RCSP 位域的引脚搭接。

有人可以告诉我吗?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、
    由于这是 PMBus 器件、因此 RCSP 的默认编程值为 R/1 [01B]、fs 为650kHz [011b]。 您只能通过 PMBus 更改这些值并执行"Store Config to NVM"、这样您就可以重新启动器件并保留最后的编程值。
    谢谢、
    Amnat