请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 有问题。
输入电池电源设置为3.2V、bq25505之外的电路消耗大约100至200mA 的电流(我找不到任何说明 bq25505最大输出电流是多少的内容)
太阳能电池板提供大约5V (1W)的电池板。
VBATT_sec 上有一个超级电容器可充电
电阻设置如下所示... 希望您能看到这一点。
当 vstore 升至1.8V 以上时、我们将进入高频振荡。 当 VSTOR 达到大约3.3V 时、它会清除
| VBAT_UV < VBAT_OV < 5.5V | VBAT_OV > VBAT_OK_HYST > VBAT_UV | 1.3V < VOUT < VBAT_OV | MPPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所需的 | RSUM1 | 13. | 兆瓦 | RSUM1 | 20. | 兆瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所需的 | RSUM1 | 13. | 兆瓦 | VBAT_OK | 1.8 | 五 | > VBAT_UV | RSUM1 | 13. | 兆瓦 | VIN_DC (OC) | 4. | 五 | 开路电压 | |||||||||||||||||||||||
| 所需的 | VBAT_OV | 3.8. | 五 | VBAT_OK_HYST | 2. | 五 | > VBAT_OK | 输出电压 | 1.3. | 五 | VREF_SAMP | 3.2. | 五 | MPP 电压 | |||||||||||||||||||||||
| 最接近的1%电阻1 | 最接近的1%电阻1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最接近的1%电阻1 | 完全正确 | < | > | 最接近的1%电阻1 | 完全正确 | < | > | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算得出 | 完全正确 | < | > | ROK1 | 7.865 | 7.680 | 7.870 | 兆瓦 | 完全正确 | < | > | ROC1 | 6.000 | 5.900 | 6.040 | 兆瓦 | |||||||||||||||||||||
| 计算得出 | ROV1 | 6.209. | 6.190 | 6.340 | 兆瓦 | ROK2 | 3.835 | 3.83. | 3.920. | 兆瓦 | ROUT1 | 2.100 | 2.050 | 2.100 | 兆瓦 | +10MEG2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 兆瓦 | |||||||||||||||||
| 计算得出 | ROV2 | 6.791 | 6.650 | 6.810 | 兆瓦 | ROK3. | 1.300 | 1.270 | 1.300 | 兆瓦 | +10MEG2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 兆瓦 | ROC2 | 4.000 | 3.920. | 4.020. | 兆瓦 | |||||||||||||||||
| 计算得出 | VBAT_OV |
|
3.765 | 3.765 | 五 | VBAT_OK |
|
1.813. | 1.813. | 五 | ROUT2 | 0.900 | 0.8887 | 0.909 | 兆瓦 | +10MEG2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 兆瓦 | |||||||||||||||||
| 计算得出 | VBAT_OK_HYST | 2.014. | 2.013. | 五 | 输出电压 |
|
1.299 | 1.301. | 五 | VREF SAMP |
|
3.209. | 3.198 | 五 | |||||||||||||||||||||||
| 已选择 | ROV1 | 6.34. | 兆瓦 | ROK1 | 7.87 | 兆瓦 | ROUT1 | 2.1 | 兆瓦 | ROC1 | 6.04 | 兆瓦 | |||||||||||||||||||||||||
| 已选择 | ROV2 | 6.81. | 兆瓦 | ROK2 | 3.92 | 兆瓦 | '+10MEG2 | 10.00 | 兆瓦 | +10MEG2 | 10,000 | 兆瓦 | |||||||||||||||||||||||||
| 已选择 |
|
ROK3. | 1.3. | 兆瓦 | ROUT2 | 0.9. | 兆瓦 | ROC2 | 4.02 | 兆瓦 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
+10MEG2 | 0.000 | 兆瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型电压3. | VBAT_OV (典型值) | 3.765 | 五 | -0.94 | 差分百分比 | VBAT_OK (典型值) | 1.813. | 五 | 0.70 | 差分百分比 | 输出电压(典型值) | 1.300 | 0.00 | 差分百分比 |
|
||||||||||||||||||||||
| 典型电压3. | VBAT_OK_HYST (典型值) | 2.013. | 五 | 0.62. | 差分百分比 | VREF_SAMP | 3.198 | 五 | -0.05 | 差分百分比 | |||||||||||||||||||||||||||