This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:输出功率非常脏

Guru**** 2517770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725332/bq25505-very-dirty-output-power

器件型号:BQ25505

有问题。

输入电池电源设置为3.2V、bq25505之外的电路消耗大约100至200mA 的电流(我找不到任何说明 bq25505最大输出电流是多少的内容)

太阳能电池板提供大约5V (1W)的电池板。

  VBATT_sec 上有一个超级电容器可充电

电阻设置如下所示... 希望您能看到这一点。

当 vstore 升至1.8V 以上时、我们将进入高频振荡。  当 VSTOR 达到大约3.3V 时、它会清除

VBAT_UV < VBAT_OV < 5.5V VBAT_OV > VBAT_OK_HYST > VBAT_UV 1.3V < VOUT < VBAT_OV MPPT
所需的           RSUM1 13. 兆瓦               RSUM1 20. 兆瓦    
所需的 RSUM1 13. 兆瓦     VBAT_OK 1.8 > VBAT_UV   RSUM1 13. 兆瓦     VIN_DC (OC) 4. 开路电压  
所需的 VBAT_OV 3.8.     VBAT_OK_HYST 2. > VBAT_OK   输出电压 1.3.     VREF_SAMP 3.2. MPP 电压  
                                       
              最接近的1%电阻1                 最接近的1%电阻1  
    最接近的1%电阻1     完全正确 < >         最接近的1%电阻1     完全正确 < >    
计算得出   完全正确 < >     ROK1 7.865 7.680 7.870 兆瓦   完全正确 < >     ROC1 6.000 5.900 6.040 兆瓦
计算得出 ROV1 6.209. 6.190 6.340 兆瓦 ROK2 3.835 3.83. 3.920. 兆瓦 ROUT1 2.100 2.050 2.100 兆瓦 +10MEG2 10,000 10,000 10,000 兆瓦
计算得出 ROV2 6.791 6.650 6.810 兆瓦 ROK3. 1.300 1.270 1.300 兆瓦 +10MEG2 10,000 10,000 10,000 兆瓦 ROC2 4.000 3.920. 4.020. 兆瓦
计算得出 VBAT_OV
 
3.765 3.765 VBAT_OK
 
1.813. 1.813. ROUT2 0.900 0.8887 0.909 兆瓦 +10MEG2 0.000 0.000 0.000 兆瓦
计算得出           VBAT_OK_HYST   2.014. 2.013. 输出电压
 
1.299 1.301. VREF SAMP
 
3.209. 3.198
                                       
已选择 ROV1 6.34. 兆瓦     ROK1 7.87 兆瓦     ROUT1 2.1 兆瓦     ROC1 6.04 兆瓦    
已选择 ROV2 6.81. 兆瓦     ROK2 3.92 兆瓦     '+10MEG2 10.00 兆瓦     +10MEG2 10,000 兆瓦    
已选择  
 
      ROK3. 1.3. 兆瓦     ROUT2 0.9. 兆瓦     ROC2 4.02 兆瓦    
           
 
       
 
      +10MEG2 0.000 兆瓦    
典型电压3. VBAT_OV (典型值) 3.765 -0.94 差分百分比 VBAT_OK (典型值) 1.813. 0.70 差分百分比 输出电压(典型值) 1.300 0.00 差分百分比    
 
     
典型电压3.           VBAT_OK_HYST (典型值) 2.013. 0.62. 差分百分比           VREF_SAMP 3.198 -0.05 差分百分比
         
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恩里克

    您能否详细说明一下脏输出功率的含义?

    要回答您的几个问题,可以使用效率平衡来估算输出功率,即 eff = pout/PIN = vSTOR*(ISTOR+IBAT)/(VMPP*IINAVG)。 由于升压充电器的 DCM 运行模式、IINAVG 很难计算。 但是、如果您的电源阻抗足够低(即超大)、则升压转换器将以 CCM 和 DCM 边沿的最大输入电流(200mA ILpk)运行、而不会出现脉冲跳跃、从而使 IINAVG = 100mA、那么计算起来更容易。

    最大开关脉冲频率为1MHz、仅当您运行上述的低阻抗/超大输入源配置时、才会看到该频率。 由于 DCM 脉冲频率运行、大多数高阻抗电源的开关运行将是脉冲、然后是暂停、类似于 d/s 图18、30和36。