This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:更好的 PSRR LDO

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1, TLV702-Q1, LP5907-Q1, LP5912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725186/tlv733p-better-psrr-ldo

器件型号:TLV733P
主题中讨论的其他器件:TLV702-Q1LP5907-Q1LP5912-Q1

尊敬的先生:

可能是客户使用 TLV733P-Q1和 TLV73318P-Q1、但在寻找具有相同规格的更好 PSRR LDO。

您是否提出了我们可以推广的内容?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    要获得更高的 PSRR、请考虑 TLV702-Q1;但是、请注意、这些器件不是引脚对引脚兼容的。

    有关器件建议、请记住、您向我们提供的有关您计划如何使用 LDO 的更多信息或您对 LDO 的要求、我们的建议就越好。 如果 TLV702-Q1不适合您的应用、请帮助我们更好地了解您的应用要求、例如引脚分配、输入电压、输出电流、精度等

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan、
    谢谢、客户在寻找2个 LDO、
    1、5V-3.3V
    2.5V 至1.8V
    需要 Q 级和高 PSRR、> 65dB (最小值)@1KHz~3KHz;> 55dB (最小值)@3KHz~30kHz
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan、
    感谢您对这两个 LDO 的评论。
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    请考虑 LP5907-Q1或 LP5912-Q1。 这两个 LDO 最初都是由前美国国家半导体团队发布的、因此用于生成 PSRR 曲线的比率与 TI 通常显示 PSRR 的比率相反。 结果是 PSRR 曲线显示的是负数而不是正数、因此在查看器件时请记住这一点。

    非常尊重、
    Ryan