This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596输出电压过高

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725380/lm2596-lm2596-output-voltage-too-high

器件型号:LM2596

我将在我的设计中使用两个固定电压 LM2596稳压器。 一个是3.3V、另一个是5V。 当我测量输出时、我得到的是2.6V 和5.5V。 输入电压为24V 直流、我认为我正确选择了外部组件。 输入电容有点低、但输出电容和电感应正确。 有人有什么想法吗?

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    由于24V 时的输入电压较高、因此您可能需要参考数据表中的电感器选择图27-30。

    此外、该器件有许多变体。 如果您选择了可调电压版本、则可能需要在反馈中添加分压器。

    但愿这对您有所帮助。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我正在使用以下芯片:

    LM2596SX-3.3/NOPB

    LM2596SX-5.0/NOPB

    这些是固定芯片、因此不需要分压器网络来修整输出。

    那么、根据这些图、我应该使用100uH 的电感器吗?

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我是否应该增大输出电容? 再次查看数据表、它看起来我的电容有点低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    对于电感器、它实际上取决于您的负载。 因此、如果您使用的是表中所示的轻负载、则应使用100uH。

    此外、是的、您需要根据电感器更改输出电容。 表3可以让您了解电容器的工作方向。