This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:有关 PMBus 的问题

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724507/ccs-ucd3138a-question-about-pmbus

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

UCD3138是否会取消激活时钟拉伸功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有用于禁用时钟扩展的 PMBus 控制器配置。
    如果不能实现时钟拉伸、则固件必须为 PMBus 处理程序函数提供更高的优先级。
    例如通过中断驱动的 PMBus 处理。
    大多数 TI EVM 代码的编写方式使其能够在具有最低优先级的 main ()/后台循环中调用 PMBus 处理程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是你说的,我的问题已经解决了,又是这样!