This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431AIPK 绝对最大额定值

Guru**** 2545180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725453/tl431-tl431aipk-absolute-maximum-ratings

器件型号:TL431

您好!

我的客户对 TL431AIPK 有疑问。

每个引脚 REF 引脚和阳极引脚的绝对最大额定值电压的值是多少?

此致

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taichi、

    阴极>阳极时、Abs Max 的阳极和阴极差异不能超过37V。 对于大多数应用、阳极通常为 GND。 我们不对正极>阴极的情况下的正向电压最大值进行规格说明

    REF 引脚由输入电流而不是输入电压指定。 我们将其视为电流引脚、因此绝对最大值为10mA。 我不建议使用电流超过1mA 的 REF 引脚。

    有关 数字详细信息 、请查看 DS 的第7.1节。   除这些规格外、我们没有更多的绝对最大规格。
     
    -Marcoo