This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV702-Q1:解释陶瓷电容器 ESR 曲线

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725635/tlv702-q1-interpreting-ceramic-capacitor-esr-curves

器件型号:TLV702-Q1

您好!

我们使用 TLV70215并查看输出电容器 ESR 要求。
数据表指出、等效 ESR 应小于200m Ω。

我们在输出端具有10V 1uF 多层陶瓷电容器(MLCC)、并在 FPGA 周围有一些本地100nF 旁路电容器。
<<下方复制的频率图像上的 ESR >>

我们应该在数据表曲线中评估 ESR 的频率范围?
该曲线显示直流电阻大于6欧姆、7MHz 时大于0.7欧姆。

100nF 旁路电容器、它们具有相似的 ESR 曲线。  即使我们认为它们都是并联的、我们在直流时稳压器的输出电容器上也有大约2欧姆的有效 ESR。

如果这是问题、请告诉我们吗?
如果是、您能否推荐一个更好的输出电容器?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    LDO 的 ESR 要求针对电容器的谐振频率。 这是阻抗曲线的最低点、其中电容器是全阻性的。

    非常尊重、
    Ryan