This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:UCC27424可以接受的输入信号的最短 Ton 时间是多少?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725437/ucc27424-what-s-the-minimum-ton-time-of-input-signal-that-ucc27424-can-accept

器件型号:UCC27424

您好,

在 UCC27424中、仅显示上升时间和下降时间。

客户想知道、UCC27424可以接受的输入信号的最短 Ton 时间是多少?

这意味 着 UCC27424输入信号的最小 Ton 时间限制。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您询问 ucc27424。
    424没有数据表中的最小脉冲规格。
    需要多大的脉冲宽度?

    谢谢、