请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62130 主题中讨论的其他器件: TPS62135
您好!
我 使用 的是 TI 的 DC/DC TPS62130 , 并阅读了“ 降 压 转换器的五个步骤实现出色的 PCB 布局”白皮书, 其中 单独处理高电流部件和小信号部件的理念 对 我的布局非常有帮助。 现在 、我 对 有关 AGND、 PGND 和 EP-GND 的最终连接有疑问:
我是否可以 在 顶层 ( 直流/直 流芯片的主布线平面)上保持 AGND、EP-GND、PGND 彼此远离 、并 只 需 通过独立 的过孔将它们连接到 GND 平面? 但 这样做 、它们基本上 共享 相同 的 电压基 线 、 因此 tps62130的内部电路 可以正常工作; 其次 、AGND 返回 路径 和 PGND 返回 路径 将不可能 相互推导 。 ( 耦 合到 AGND 域中小信号电路的尖峰更小?)。 有人能帮 我检查 我的想法 并 提供任何建议吗?
谢谢!
刘正云