This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:更新的 Quazi 谐振控制器

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, LM5023, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725572/ucc28600-newer-quazi-resonant-controllers

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件: LM5023UCC28730

大家好、

我们是否有像 UCC28600这样的新 Quazi 谐振反激式控制器?

参数如下所示、

  • 隔离式
  • 输出功率- 24W

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Needhu、

    LM5023非常接近 UCC28600的电气规格。 但是、我担心我们需要更多的设计规格来缩小最合适的控制器的范围。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、

    您还需要哪些其他规格详细信息?

    谢谢
    -针虎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围、输出电压、它们是否要坚持反激式拓扑? 它们为什么需要准谐振控制器、如果需要反激式、我们可以在 UCC28730中关注它们、UCC28730也是待机功耗为零的绿色模式控制器。

    区域