This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755EVM-894:关于负载调节规格

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725367/tps23755evm-894-about-load-regulation-spec

器件型号:TPS23755EVM-894
主题中讨论的其他器件:TPS23755

您好!

您能不能告诉我轻负载条件下的 TPS23755 EVM 负载调节规格。
用户指南中介绍了下图。
在轻负载条件下、客户认为法规不好。

请告诉我电压上升的原因。

2.是否有办法改善监管?
  客户的目标是大约12.6V。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    这是初级侧调节转换器的正常行为。 在无负载时、输出电容器无法放电、因此电压将增加。 在本例中为~13.5V。

    通常、输出上已有负载、可使输出电压保持良好调节;否则、如果您希望保持在12.6V 规格范围内、可以添加大约50m Ω 的虚拟负载。 这是通常的做法。 如果您的设计不允许这样做、则可以使用次级侧调节反激式;  它在空载时仍可能存在类似的问题、但 它不会像 PSR 拓扑那样高、因为 次级上有一个分压器和光电偏置电流、有助于对输出电容进行放电。

    此致、

    达尔文