This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:可以#39;t 激活充电

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725333/bq28z610-can-t-activate-charge

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!  

我尝试配置 BQ28z610对2节串联电池进行充电/放电、但似乎无法设置"CHG"和"DSG"位。

电池信息:APR18650M1电池(1100mAh)

最大电压:7.2V

化学和校准已经完成。如果我通过 BQstudio 切换 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE、我可以使其正常工作、但当我复位时、它将停止工作。  

我已附加 GG 文件。

提前感谢您的帮助。

最小

e2e.ti.com/.../Battery-Gauge-Configuration.gg-_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我似乎无法在此处上传 gg.csv 文件。 因此、我必须将其转换为 Excel 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将其作为 zip 文件上传。 您需要发送 FET_EN 命令来切换 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 MFG 状态初始化寄存器读数为0、这意味着您尚未发送 Gauge _EN 或 FET_EN 命令。 请发送它们以启用监测。 本文档 www.ti.com/.../slua777.pdf 包含有关如何执行学习周期的详细信息、供您参考。