This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更换 Exar XRP7724

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, LM2665, TPS65023, LP87561-Q1, TPS5130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725495/replacement-of-exar-xrp7724

主题中讨论的其他器件:TPS650861LM2665TPS65023LP87561-Q1TPS5130

我正在寻找一款合适的 EXAR XRP7724电源替代产品。

它的主要特性包括:
-4个外部开关
-可编程电源序列
-通过 PC 应用程序进行编程/配置

要替换的配置在5V 电压下工作、并为具有 DDR3内存的 x86 CPU VortexDX3供电
- 1V/6A
- 1.2V/0.8A
- 1.5A/2.6A
- 1.8V/0.8A

额外的直流/直流电源
- 3.3V/5A
(最好集成)

PMIC 应完成的主要任务是
-灵活配置4个(更好的5个)电源轨的电压/电流
-有关延迟/上升时间的可编程电源序列

我发现的 TI 电源管理产品要么太大(外部组件数量/复杂性、例如 PMIC 部分)、要么不够灵活(非隔离式直流/直流)

欢迎提供任何提示! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我们没有等效的4控制器器件、但使用 TPS650861会怎么样? 尽管我们正在扩展选择范围、但这是我们唯一发布的软件可编程非易失性存储器多轨 PMIC。 它能够使用 BUCK2 (控制器)、BUCK3/4/5 (转换器)为4个主电源供电、并且集成了3.3V 电源(BUCK1 -控制器)。 如果您的 DDR 需要终端、它还具有终端 LDO。

    如果其他 LDO 或负载开关提供任何值、则更好、但它们也可以保持未使用状态、而不会损失太多值、因为它们相对较小。 其缺点是 UVLO 为5.6V、因此如果没有更高的可用电压电源、则需要使用小型升压来为 VSYS 引脚供电(~1mA 直流电、启动期间会出现一些浪涌)。 在数据表中、第6.2.2节(VIN 5V 应用)对此进行了详细介绍。

    基本上、它可以是 TPS650861 + 2 FET + LM2665、而不是 XRP7724 + 4个 FET + 3.3V 降压;从1k 网络价格来看、XRP7724比 TPS650861贵得多。

    我们有几个器件可以支持硬件配置(例如 TPS5130)、但没有多少支持6A; 例如、我们更受欢迎的 TPS65023最高仅可达1.8A。如果您有一个可以写入易失性存储器的微控制器、则会有更多选项(例如 LP87561-Q1系列)、但我的理解是您正在寻找对非易失性存储器进行编程。