This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921L:TPS25921x 计算表 V0p6不使用合适的环境温度进行计算

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724842/tps25921l-tps25921x-calculation-sheet-v0p6-does-not-use-the-right-ambient-temperature-for-calculations

器件型号:TPS25921L

您好!

在使用 TPS25921x 电子保险丝的计算表时、我有一个小问题。

虽然您可以在数据输入表中设置环境温度、但它不用于计算  

如果保险丝将有无毛刺脉冲软启动。 (我认为它根本没有使用。)  

无论上表中的设置如何、都使用125°C 环境温度图。

此外、我无法相应地编辑工作表、因为 Excel 工作表受密码保护。   有没有方法可以获得更新版本

问题所在的位置是什么?