This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:R-C 时间常数

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725558/tps53515-r-c-time-constant

器件型号:TPS53515

您好!

我们收到了客户关于 TPS53515的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-他们正在考虑在以下条件下使用 IC。 在40uS 或80uS 条件下、哪一个是最佳的 R-C 时间常数?

 VIN=12V
 VOUT=5V
 Iout=5A 最大值
 fsw=750kHz
 L=2.2 μ H
 COUT=139uF (EMZA160ADA101MF61G,1件,GRM31CB31C226KE15L*3件)*考虑到直流偏置效应
 FCCM 模式

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    您可以使用40us 作为默认配置。 但是、当您测试和验证负载阶跃瞬态时、您可以选择40us 或80us。

    套件