This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式电源、输出电压= 0-10V、拉电流和灌电流高达1A

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724888/isolated-power-supply-with-vout-0-10v-sourcing-and-sinking-up-to-1a

主题中讨论的其他器件:TPS40055

您好!

客户要求使用隔离式电源

  • Vin = 12V
  • VOUT = 0V 至10V。

它应能够提供高达1A 的电流。 此外、如果将较高的电压连接到电源输出、则其 BA 能够灌入高达1A 的电流。

有人知道 TI 的哪些器件可用于此应用吗?

此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nils、您好!
    感谢您发帖。

    施加的 Vout 电压可以高于12V 多高?
    同样、输出转换器必须吸收多少能量、电容、施加的电压?
    施加的 Vout 是否存在压摆率、或者是否更多是电缆连接?

    现在我想:
    1.直流/直流隔离至12V
    具有同步整流功能的次级直流/直流转换器、可拉取灌电流。

    需要一些更多详细信息来微调器件选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    您可以假设施加的 Vout 电压始终保持在12V 以下。

    施加到 Vout 的电压将通过来自外部组件的电缆进行连接。
    我没有关于可施加到 Vout 的最大能量、电容或电压压压摆率的更多信息。

    此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、
    我首先要从隔离式转换器开始。
    下面是我在 Webench 中进行的设计的链接。
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    12Vin、12Vout @ 1A、隔离式。

    然后使用12V 输出的同步降压转换器降压至10V 和更低电压。

    考虑将 TPS40055用于同步降压控制器。
    它将拉电流和灌电流输出。
    该控制器需要外部 FET、但会将施加的 Vout 灌入稳压设定值。

    线性斜降至0V 将很难。
    所有 IC 都具有基准电压 Vref、通常约为0.7V、您可以将 Vout 调节到该点。
    但将 Vout 降至 Vref 以下是一项艰巨的任务。

    因此、隔离式转换器可实现12V 输出电压、拉电流/灌电流同步降压、从而实现受控输出。
    这将是概念、有许多方法可以实现它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    感谢您的 Webench 设计。

    最好使用具有外部 FET 的后续降压控制器。 它有助于在灌电流期间散热。

    关于0V 输出电压:
    如何使用 DAC 设置输出电压? 当我将 DAC (通过串联电阻器)连接到开关的 FB 引脚时、我可以通过更改 DAC 的输出电压来更改 Vout。
    如果 V (DAC)小于开关 Vref、我将增大 Vout。 如果 V (DAC)比开关 Vref 高、则会导致 Vout 降低。
    是否可以通过这种方法强制开关输出低于 Vref 的电压?

    此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niels 的美好一天

    当 VFB 低于 Vref 时、开关将恢复为满占空比。
    PWM 是一种非常简单的操作。
    请参阅此应用手册《 DN-62开关电源拓扑电压模式与电流模式》

    可以通过一些方法来偏移 Vref、从而产生低于 Vref 的电压。
    如本应用手册中所示、它需要一些计算和支持电路: 使用外部基准将 V OUT 调节至1.2V 以下
    但它不会将其扩展至零 Vout。

    下面是另一个有用的应用手册; 了解直流/直流降压转换器的输出电压限制
    考虑 PWM 转换器中可实现的最小占空比。 它还将限制最小 Vout。

    在 Webench 设计中、由于次级直流/直流效率不是100%、因此输出电流应增加到大于1A、并考虑启动电流浪涌。
    为了安全起见、我会尝试将其设置为1.5A、或任何看起来最合适的器件。

    您可以考虑在直流/直流转换器之后添加一个线性元件。
    我没有任何示例、但线性稳压器连接到稍微负的电源轨可以在此低端提供轻微调整、并允许 Vout 降至零。
    但是、从何处获得该负偏移呢? 它开始变得复杂。