This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:TS 功能

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25101, BQ25100, BQ25100H, BQ25101H, BQ25100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725069/bq25101-ts-function

器件型号:BQ25101
主题中讨论的其他器件: BQ25100BQ25100HBQ25100A

大家好、

是否可以调整 BQ25101的 TS 功能范围?
例如、如果电池温度低于15°C、则强制禁用充电
------------------------
(数据表第17-18页)
8.3.8终端
bq2510x 系列的 TS 功能旨在遵循新的 JEITA 温度标准
(bq25100/bq25100H/bq25101/bq25101H)、适用于锂离子和锂聚合物电池。 现在有四个阈值、60°C、
45°C、10°C 和0°C 正常运行在10°C 至45°C 之间 如果充电温度介于0°C 和10°C 之间
电流电平将减半、如果介于45°C 和60°C 之间、则稳压电压将降至最大4.1V
bq25100和 bq25100H 最大4.2V、请参阅图20。 bq25100A 的 TS 功能可切断充电电流
在0°C 至10°C 之间减半、并在 NTC 温度高于45°C 时禁用充电
TS 功能通过使用内部50μA μ A 电流源来偏置热敏电阻(设计用于使用)
10k NTC β= 3370 (SEMITEC 103AT-2或三菱 TH05-3H103F)、从 TS 引脚连接到 VSS。 如果
无需此功能、可在 TS 和 VSS 之间放置一个固定的10k、以实现正常运行。 这可能
如果主机正在监测热敏电阻、则会完成此操作、然后主机确定何时将 TS 引脚拉低至
禁用充电。
当 TS 引脚被拉低或悬空/驱动至高电平时、TS 引脚具有两个附加特性。 低电平禁用
高电平会将充电器置于 TTDM 中。
高于60°C (bq25100A 为45°C)或低于0°C 时、充电被禁用。 一旦热敏电阻达到≉–10°C
TS 电流会折返、以防止将 IC 放置在 TTDM 中、从而使冷热敏电阻(介于–10°C 和–50°C 之间)保持不变
模式。 μA TS 引脚被拉低至禁用模式、电流将减小至≉30 μ A。 因为它的电流是固定的
除了温度阈值、不能使用10k NTC 以外的热敏电阻值(AT)
25°C)。
------------------------
此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita
    可以使用不同的 NTC 并向 TS 引脚添加外部电阻器来调节温度范围。
    但 BQ25101的 JEITA 特性可能是一个问题,电流从0°C 降至10°C。 如果在15°C 时调整 NTC 电压以进行关断、则在较低温度下也会降低电流。
    最好使用外部温度传感器来检测15C 点并关闭 BQ25101。