This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5000:原理图示例

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724582/lm5000-schematics-example

器件型号:LM5000

您好!

我们收到了客户关于 LM5000的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们考虑在以下条件下使用 LM5000。

 应用:PoE 的 PSE
 VIN=24V
 VOUT=48V
 Iout=350mA

他们对数据表中的原理图图20感兴趣。 该原理图可以为负载提供多少安培?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、
    LM5000开关电流限制为1.35A (最小值)、单位为 D/S
    根据您的应用、可以提供350mA 电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 让我确认一件事。 当此原理图为负载提供350mA 电流时、它是否符合 IC 的稳定性?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

     很抱歉、您可以在 WEBENCH 中对其进行仿真、这是非常有用的电源设计软件。  

     您可以使用 LM5000 Mathcad 设计工具 获取补偿的另一个想法。

     您可以在以下链接中找到它们。

    http://www.ti.com/product/LM5000/toolssoftware#softTools