This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:PMBus 地址线

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725246/lm25066i-pmbus-address-lines

器件型号:LM25066I

LM25066I 的数据表显示、有效 PMBus 地址 是使用每个地址行上的1、0或 Z 组合设置的。 对于高电平、数据表指示(连接到 VDD)、对于低电平(连接到 GND)和对于开路(连接到 GND)。 对于"开路"、 如何 将这些引脚正确连接到 GND? 这不应该是(浮点数)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这是数据表中的拼写错误。 它应该在'Z'状态下保持打开
    感谢您的关注。

    此致、
    Rakesh