This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3906:LP3906、未编程

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724788/lp3906-lp3906-without-programming

器件型号:LP3906
主题中讨论的其他器件:LM26480

你好

我需要确认 LP39-6可以在没有编程功能的情况下使用。 也就是说、通过将各种使能线路设置为高电平、作为独立的稳压器。

有人可以确认我的理解是正确的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nils、您好!

    只要其中一个可用的器件型号与您的电压要求相匹配、那就没问题(如果您想避免序列、将 EN_T 接至低电平)。 该器件已使用12年、但根据产品文件夹中的"立即订购"选项卡、仍有3种变体可用。 这三个参数的默认值可在数据表的表1中找到。

    或者、LM26480可能是更好的选择、它的输出电压可通过电阻分压器进行设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 这回答了我的问题。