This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS725:选项卡的功能

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725348/tps725-function-of-the-tab

器件型号:TPS725

请告诉我 TPS72501 DCQ 封装的 TAB 终端。

添加到  数据 表中

「注意:TPS72501 用   FB 替代复位。  TAB 是    DCK 和 KTT 封装的 GND。」

           GND 中是否没有 DCQ 封装的 Tab 端子?

当我将其实施到印刷电路板时、DCQ 封装的接线端子是否会被连接到别处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    注释中有一个拼写错误、应指出:"DCQ 和 KTT 封装的 Tab 是 GND。"

    DCQ 封装的接线端子/引脚应接地。 我会将其添加到我们的数据表列表中以进行修改。