This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10524:如何在星型连接之前更改 BUC-1的输出

Guru**** 1828250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023B, TPS650231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725129/lm10524-how-to-change-output-of-buck-1-before-star-up

器件型号:LM10524
主题中讨论的其他器件:TPS65023BTPS650231

大家好、

Buck-1的默认输出设置电压为2.85V。 我们知道、通过 SPI、我们可以对寄存器0x07进行编程以更改电压。 但是、我们需要在加电后的输出为3.3V、而在加电后的2.85V 中不会变为3.3V。 这是可行的吗?

此致、

Praveen   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    从数据表中可以看出、降压2电压寄存器的默认值固定为0x23、因此我看不到任何更改方法。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、

    Karl 是正确的。 Buck1寄存器(0x01)默认设置为0x23 (2.85V)、并由序列发生器自动启用。 从技术上讲、有一个15ms 的延迟时间允许 SPI 命令更改电压、但我相信还有其他外部可配置的 PMIC 可能会满足应用的需求。

    您能否查看 TPS65023B 和 TPS650231以了解这些 PMIC 是否适用于应用?