This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:12V 和7V 电源轨

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725267/bq25606-12v-and-7v-rails

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25120

你好。 我的系统需要12V 和7V 电源轨。 我不熟悉 LiPo 电池设计、当时正在考虑使用 BQ25606和几个直流/直流升压转换器来实现这一目标。 电流消耗极低;唯一受电的是两个四路运算放大器和两个 LED、一次。 采用单节电池的 BQ25606是这里的合适设计选择吗? 我以前从未做过 Lipo 设计、也不确定这里的最佳做法是什么。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BQ25606是一款开关电池充电器、充电器电流高达3A。 对于您的情况、您可以考虑使用 bq25120等小型线性电池充电器。