This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:由 TPS5430构建的电源单元发出的可听嗡嗡声噪声

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725088/tps5430-audiable-buzzing-noise-from-power-supply-unit-built-with-tps5430

器件型号:TPS5430

Sam、

感谢您的反馈,它很有用:-)。 我已移除补偿网络并将陶瓷电容器替换为钽电容器。 现在、嗡嗡声减少了近90%。 我只有10%的噪声。  

我有一个问题 、就是建议使用 T491D106M050AT 作为输入电容器、因为它具有800mohms 的 ESR。 但我不确定它是否会导致任何问题。 借助在线 TI 仿真工具、我发现它建议将低于25mohms 的电容器与该稳压器配合使用。 但对于我的设计、成本相当高。 那么、建议在输入端使用800m Ω ESR 电容器吗?

Sathiya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将确保所选的输入电容器能够处理 RMS 输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认