This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:当 EN 引脚被禁用时、Vout 变为低电平

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724587/tps22810-vout-goes-low-when-en-pin-is-disabled

器件型号:TPS22810

您好!

客户体验到、当 EN 引脚被禁用时、LDO 输出不会变为0V。

电流配置为 LDO -> TPS22810。 TPS22810使能引脚用于启用/禁用控制。

当 EN 引脚为低电平而未使用 QOD 功能时、TPS22810输出电压是否变为0V?

我认为是这样,但请允许我确认这一点。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    如果器件上未使用 QOD、则当 EN 为低电平时输出将保持悬空。 输出下降的速率将取决于您的输出电容和您驱动的输出负载。 为了确保输出电压变为0V、您必须连接 QOD 或外部下拉电阻器电路。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟