请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A 客户主要制造 BMS 监控板、主要是为 UPS 供电。
电池通常为96PCS 至160PCS 串联电池、容量为10Ah 至250AH。单电池电压2V-3.7V、锂铁材料、Vnormal=3.2V/PCS、充电电流0-50A。
控制板的输入电压为5V、主平台为 dspic33fjfj128gp802-I /SO。 平均流量监控过去是 LTC6803、现在客户希望评估 LTC6811和 BQ76PL455A。
BQ76PL455A 与 LTC6811的优势是什么?谢谢。