This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 初始导通

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880EVM-008, USB2ANY, BOOST-PSEMTHR-007, TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725271/initial-turn-on

器件型号:TPS23880EVM-008
主题中讨论的其他器件: USB2ANYBOOST-PSEMTHR-007TPS23880

大家好、

希望这是一个非常简单的问题...我获得 了 BOOST-PSEMTHR-007主板、 TPS23880EVM-008子板、USB2ANY 适 配器、并为我的 PSE 评估安装了推荐的 TPS23880EVM GUI。  使用50V 直流电为电路板供电后、连接 USB2ANY 适配器并启动 GUI、我将收到以下消息:

连接 需要将固件更新到版本2.7.0.16

序列号:A2B3B46F21000300

当前版本为:未知

此更新只需几秒钟、不需要互联网连接


我尝试了以下给定指令:

1.如果 USB 电缆连接到 USB2ANY、请将其断开。

2.按下 BSL 按钮(S1)时、连接 USB 电缆。

但它不能解决问题、重启后我会收到相同的消息。  我假设这个问题阻止我连接 到 TPS23880模块、并且它在 GUI 上显示为"已断开连接"。

如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

Yevgeniy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yevgeniy、

    下载 USB2ANY 的固件后、您可能需要在打开 GUI 后再次更新固件。 您是否已成功更新固件? 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penny、

    感谢您回答我的问题。 当然、我还忘了这个拼图- USB2ANY Explorer 软件。 安装并更新模块几次后、我现在可以连接到 TPS 单元。

    谢谢、
    Yevgeniy