This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:LMZM23601V3SILR 输出调节

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724689/lmzm23601-lmzm23601v3silr-ouput-regulation

器件型号:LMZM23601

大家好、

请允许我确保以防万一。

FPWM 模式下的 LMZM23601V3SILR 输出调节为+/- 1.5%、对吧?

这在 PFM 模式下是否会变化?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    数据表中的"线路和负载调节"图可帮助说明 FPWM 和 PFM 之间的输出调节。 例如、如果您的应用是 Vout = 5V、您可以查看 图38、该图显示了输出电压如何随负载的增加而偏离。 在任何情况下、基于 VFB 精度、这两种器例程的电压调节都不会超过+/- 1.5。  

    此致、

    Jimmy