This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:OVP 和平衡范围

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725072/bq29200-ovp-and-balancing-range

器件型号:BQ29200

大家好、

 我有一些有关 BQ29200的问题需要您的帮助。

 1.我看到 OVP 是4.35V、如果电压超过4.35V、BQ29200会怎么做?

 2.电池平衡的范围为7.6V - 8.4V,如果最大电压高达8.4V,会发生什么情况?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holly、

    如果电压在选定的延迟时间内超过 OVP 的4.35V 阈值、OUT 引脚将驱动为高电平。 OUT 引脚将保持高电平、直到电压低于4.35V - VHYS、其中 VHYS 约为300mV。 延迟时间由 CD 引脚上的电容器设置。 数据表的图4显示了 OUT 引脚如何响应过压条件。

    2.平衡的范围是建议的范围。 如果 CB_EN 引脚保持低电平、则在超出此范围的情况下仍会进行平衡。 如果您的电池电量监测计会限制充电和放电电电压范围、则可以从外部控制 CB_EN 引脚或将其连接至低电平。 对于锂离子电池、通常不会超出此范围以确保电池安全运行。

    此致、
    Matt