您好!
我们正在考虑使用 UCD9090A 对10个电源轨进行排序。 一旦前一个电源轨达到正确电压、则需要依次启用这些电源轨。 我从数据表中可以看到、应该可以这样做、因为一旦父轨实现调节、每个电源轨就会按顺序打开。 我想确认以下几点:
1) 1)假设我可以按表3定义的步骤为 UVLO 和 OVLO 设置任何电压。 电压范围和分辨率
2) 2)假设看门狗可由 ULVO 或 OVLO 触发
3) 3)假设看门狗可以在所有其他电源轨之后进行定序(因此、在电源序列完成之前、不会开始时间周期-是否可以为该初始脉冲编程更长的时间?)
4) 4)假设当器件首次通电而没有程序时、所有 GPIO 均为高阻抗。
我希望以上都是正确的、我只想在将其包含在设计中之前进行验证。
此致、
Ben Strawbridge