This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:如何设计 BQ76940+BQ76200电路以满足 ISO13849要求

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725197/bq76940-how-to-deign-bq76940-bq76200-circuit-to-meet-iso13849-requirement

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76200

你(们)好  

我们正在为电动自行车设计电池组。 我是否可以询问如何 设计 BQ76940 + BQ76200电路以满足 ISO13849要求?

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:

    ISO13849是一种机械安全标准。 我不是很熟悉此标准、也不能提供有关如何满足系统要求的建议。 我还非常提到、这些产品并非专为功能安全应用而设计、因此需要在您的系统级别了解和满足这些要求。 但是、我们可以帮助回答有关如何使用这些器件的任何问题。

    有关用于功能安全应用的 TI 器件的更多信息、请查看此页面 :www.ti.com/.../index.html

    此致、
    Matt