This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:TPS54360 CAN#39;t carry load

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724482/tps54360-tps54360-can-t-carry-load

器件型号:TPS54360

我的问题是、如果15V 输出为空载、15V 是稳定的。 如果15V 输出具有50mA 负载、则电压拉至大约3V。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailin、

    1.开关节点是否稳定? 它应该是一个恒定的矩形波。

    2.您是否遵循了 EVM 和数据表中的布局指南? 请分享布局。

    3. IC 是否变得很热?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailin、

    我注意到您的二极管是1A 通用二极管。 该二极管必须在高侧 FET 关断时承载电流。 请尝试3A 或5A 肖特基二极管。

    您只显示了一个47uF 电解电容器。 该电容器的器件型号是多少?

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量到 RT/CLK 没有波形、SW 有波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailin、

    您将需要在 PCB 上重新进行布局。 请遵循 数据表上的布局指南。 您还可以查看 EVM 以了解一般布局。

    Sam