请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1H100-Q1 您好!
我们想计算限流模式(10A 内部电流限制)下 TPS1H100-Q1的工作结温。
由于电流限制模式的持续时间(浪涌电流阶段期间)取决于外部容性负载的大小、因此我们需要 TPS1H100-Q1的瞬态热阻抗曲线、以实现低至100µs μ s 的脉冲时间。
应用参数
最大电源电压:16V
环境温度:85°C
10A 电流限制持续时间(测量值):500µs μ s
这意味着 TPS1H100-Q1将大约耗散。 500µs μ A 时、16V * 10A = 160W 峰值功率
请向我们发送瞬态热阻抗曲线,以便我们计算器件是否能够承受此功率?
提前感谢。
Vijay