请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS630250 您好!
我实现 了链接中的允许电路:
webench.ti.com/.../65
我要进行以下检查:
• 当输入电压为~4V 时、输入电压为~3.0V
• 如果将 Vin 更改为3-4.1V、则 Vout 在~2.5-3.1V 之间变化
你知道发生什么事了吗?
谢谢 Roberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我实现 了链接中的允许电路:
webench.ti.com/.../65
我要进行以下检查:
• 当输入电压为~4V 时、输入电压为~3.0V
• 如果将 Vin 更改为3-4.1V、则 Vout 在~2.5-3.1V 之间变化
你知道发生什么事了吗?
谢谢 Roberto