请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 大家好、团队成员
我的客户设计了电路、它是 RT 的引脚
在某些情况下、时钟电压可能会在无电源的情况下施加到 RT 端子。
问题是否处于此状态?
如绝对最大额定值中所述、有说明 RT 引脚在任何条件下都可以支持高达5.5V 的电压、这是正确的吗?
此致
Hayashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员