This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:零秒设定时间时的电池低电量警告

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724655/bq35100-battery-low-warning-at-zero-second-set-time

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好!

我的主要问题:我想知道是否可以在 bq35100中的时间少于1秒内检测 BatteryAlert()[BATLOW]? 越接近0越好。 如果可能、如何操作?

我的测试结果:

  • 使用:具有 bq35100、EV2400、用于 i2c 通信的逻辑分析仪和用于警报信号的示波器的定制板
  • BatLow Voltage Set Threshold 范围为1s 至60s。 bqstudio 剂量不允许高于60s 的值、但我只关心小于1s 的值
  • 我尝试了 BatLow Voltage Set Threshold = 1s、它按预期工作
  • 然后我尝试了 BatLow Voltage Set Threshold = 0s 并且 BatteryAlert ()[BATLOW]没有设置!! 即使我等了10秒以上!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FW 每秒仅循环一次、因此任何寄存器的更新速度都不能超过每秒一次。 遗憾的是、您需要使用另一个电路或 IC 来快速检测低于目标的电压。